This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:兼容的 Wi-Fi/蓝牙模块或 IC

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1, CC3351, M2-CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509034/sk-am62b-p1-compatible-wi-fi-bluetooth-modules-or-ic

器件型号:SK-AM62B-P1
Thread 中讨论的其他器件: CC3351M2-CC3351

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我使用的是 SK-AM62B-P1电路板、该电路板提供一个用于无线连接的 M.2 Key E 插槽。 您能否建议使用 TI Linux SDK 支持的兼容 Wi-Fi/蓝牙模块或 IC? 此外、有关所需接口(PCIe/SDIO/USB)的任何指导都会非常感谢。

此致、
Arijit