This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:通过 ROM 引导加载程序查询 SBL_QSPI 验证

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522196/am2732-q1-query-on-sbl_qspi-validation-by-rom-bootloader

器件型号:AM2732-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我对引导 ROM 和 SBL QSPI 引导序列有一些问题。 您能帮助我们解决以下问题吗?

  • 您能否解释一下 ROM 引导加载程序将如何在启动期间验证 SBL_QSPI?  
  • 如何自定义 SBL_QSPI 验证?
  • 如果 SBL_QSPI 验证失败、则引导 ROM 会查找 SBL 映像的下一个偏移量是多少?  辅助 SBL_QSPI 偏移是否可定制?

此致、

Shyam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    ROM 引导加载程序将从 QSPI 闪存地址0加载 SBL_QSPI 并确保其为 X509签名、然后启动 SBL_QSPI。

    SBL_QSPI 将首先加载 systemFW、然后通过以下方式加载应用程序一次一个内核、同时检查几个内容("RPRC"位于文件头中、未使用 SBL 保留的存储器等):  

    bootloadCpu

       bootloader_rprcImageLoad

        读取 RPRC 文件标题: config->Fxns->imgReadFxn()

        检查 RPRC 文件的幻数:bootloader_RPRC_magic_number (0x43525052或"RPRC")

        检查 SBL 保留的存储器

    由于 SBL_QSPI 提供了所有源代码、因此可以在  Bootloader_rprcImageLoad ()中实施任何必要的验证。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    明白。 但我的问题是、是否有办法在我们的控制下实现 SBL_QSPI 的安全性? 我知道从 SBL_QSPI 加载的任何内容都可以配置安全性

    在哪里、好像我们需要更改 SBL_QSPI 的安全性、那么它需要在引导 ROM 和 SBL_QSPI 中进行更改。  

    此致、

    Shyam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每6/4次调用都会解决此问题、但 SyamKumar 有另一个问题、并将在调用后发布。