This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何通过 RTOS SDK 11.0在 MCU2_1上的主域 CAN0实例启用 CAN 和 Linux。

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522624/tda4vm-how-to-enable-can-and-linux-using-the-main-domain-can0-instance-on-mcu2_1-with-rtos-sdk-11-0

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

您好、TI 专家

由于 MCUSW 演示是独立的演示、因此预计它们不会与 A72上的 Linux 和其他远程内核固件一同使用。

您能否帮助我在此类系统中集成 MCUSW CAN_PROFILE_APP (在 MCU1_0或 MCU2_1上)?

注意:需要支持 tda4ven。

谢谢你。