This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:[紧急]加密操作的性能时序

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522741/am62a7-urgent-performance-timings-for-cryptographic-operations

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我是一名网络安全架构师、目前正在从事域控制器项目。 我们正在设计安全架构、需要为安全启动、安全更新和安全调试等关键功能选择加密算法。

我们设计的一个关键要求是更大限度地缩短数字签名验证操作时间、从而避免超出我们的时序限制。

如果您能分享平台支持的数字签名算法的性能数据、我们将不胜感激。 我们特别关注以下方面的绩效指标:

  1. 基于 RSA 的算法
  2. 基于 ECC 的算法
  3. 基于 ECDSA 的算法
  4. 基于 EdDSA 的算法
  5. 使用 ARM 指令进行优化时上述算法的性能。

(预期的安全级别:128位、192位、256位)  

对的见解 验证时序 对我们的优化过程非常有价值。 另一方面、我想在同一帖子中添加 TDA4V MidEco MCU。

感谢您的时间和帮助。

此致、

Srikar BODDU