This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:PRG1 (ICSSG) eth 不稳定

Guru**** 2328790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520988/am6442-prg1-icssg-eth-is-not-stable

器件型号:AM6442

工具/软件:

工程师你好!

  我们按照 PROC101设计电源板。 但我们从 PRG1计算 eth 有一些问题。  如随附日志中所述。

e2e.ti.com/.../eth-error.txt

有时它们会上下起伏。

下面 是我们的心声。

e2e.ti.com/.../SOM_5F00_AM6442-phy.pdf

请帮助分析、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky Lin、

    感谢您的查询。

    两个以太网都有问题吗?

    您能否描述问题-  

    EPHS 是否与 MAC (主机)通信

    出现的问题是否总是间歇性的。

    我在随附的原理图中看不到时钟源和电源相关信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SOM_5F00_AM6442-phy2.pdf

    您好  Sreenivasa、

      谢谢回复,我添加了包含更多信息, 请检查是否包含所需的信息。

       两个以太网都有问题吗?

      是、 PRG1的两个 Eth 均不正常。 保持向上和向下、或者像前一篇文章一样报告了错误。

      EPHS 是否与 MAC (主机)通信

      我想它们是这样的、因为"ifconfig"可以看到该器件、有时它们可以工作(ping 函数)。

    期待您的答复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky Lin、

    谢谢你。

    您能否确认 RGMII 长度匹配。 以下常见问题解答中提供了 AM64x 长度匹配信息。  

    (+)[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1 / AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计-与 RGMII 接口和 RGMII 相关的疑问 TI EPHY -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    根据时钟缓冲器、CPSW3G 上有一个 EPHY 连接。

    您能否确认是否属实以及 EPHY 是否按预期通信。

    PRG0上是否有任何 EPHY、这些 EPHY 是否正常工作?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   Sreenivasa、

    我们总共有3个 Eth、2个在此板上、另一个(CPSW_RGMII1)位于另一个板上、通过连接器返回到此核心板。

    e2e.ti.com/.../CPSW3G_5F00_RGII1.pdf

    CPSW3G eth 也有一些问题、通过 ping 功能、其数据包丢失率非常高(80%)。

    PRG0上是否有任何 EPHY、这些 EPHY 是否正常工作?

    我们不将 phy 设置为 PRG0。

    您能否确认 RGMII 长度匹配。  

    在设计时、我们考虑了长度和阻抗相等的问题、我们将重新检查硬件设计。

    如果有任何其他疑问,请告诉我,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky Lin、

    谢谢你。

    我来回顾一下反馈意见。

    在平均时间、您可以为 EPHY 团队启动名为 DP83867I 环回测试的票证、以支持执行环回测试、从而确保 PHY 不会出现问题、

    您能否确认是否能够使用 MDIO 访问 EPHY?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky Lin、

    错过了提问。

    您是否能够测量 RGMII RX 时钟和/或 TX 时钟并确认频率。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

       环回测试、我认为这是一个好主意! 但我不确定如何测试、是否有相关的测试说明?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky Lin、

    我建议最初进行 PHY 环回。

    您必须按照我上面提到的那样添加一个 E2E 主题、以便 EPHY 团队提供指导或支持。

    此致、

    Sreenivasa.