This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:sdk10和 sdk11、rootfs 问题

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522464/dra821u-q1-sdk10-and-sdk11-rootfs-issue

器件型号:DRA821U-Q1
主题:DRA821中讨论的其他器件

工具/软件:

DRA821、EVM、SDK10 sdk11、使用默认 wic.xz 文件创建 SD 卡

使用 sdcard 模式引导系统。

它始终使用 eMMC dev/mmcblk0p2作为 rootfs、  

------------------------------------

root@j7200-evm:/dev# lsblk
名称 MAJ:最小 RM 尺寸 RO 型安装点
mtdblock0 31:0 0 1M 0磁盘
mtdblock1 31:1 0 2M 0磁盘
mtdblock2 31:2 0 4M 0磁盘
mtdblock3 31:3 0 256K 0磁盘
mtdblock4 31:4 0 256K 0磁盘
mtdblock5 31:5 0 55.8M 0磁盘
mtdblock6 31:6 0 256K 0磁盘
mmcblk0 179:0 0 14.8G 0磁盘
|-mmcblk0p1 179:1 0 128M 0器件/run/media/boot-mmcblk0p1
`-mmcblk0p2 179:2 0 14.7G 0部件/
mmcblk0boot0 179:32 0 31.5M 1磁盘
mmcblk0boot1 179:64 0 31.5M 1磁盘
mmcblk1 179:96 0 59.5G 0磁盘
|-mmcblk1p1 179:97 0 128M 0器件/run/media/boot-mmcblk1p1
`μ H-mmcblk1p2 179:98 0 8.9G 0器件/run/media/root-mmcblk1p2
root@j7200-evm:/dev#
root@j7200-evm:/dev#

----------------------------

不明白原因?

root@j7200-evm:/dev# cat /proc/cmdline
console=ttyS2115200n8 earlycon=ns16550a、mmio32、0x02800000 root=PARTUID=076c4a2a-02 RW rootfstype=ext4 Rootwait

root@j7200-evm:/dev# lsblk -o name、PARTUUID
NAME PARTUUID
mtdblock0
mtdblock1.
mtdblock2.
mtdblock3.
mtdblock4.
mtdblock5.
mtdblock6.
mmcblk0
|-mmcblk0p1 076c4a2a-01
`-mmcblk0p2 076c4a2a-02
mmcblk0boot0
mmcblk0boot1
mmcblk1
|-mmcblk1p1 076c4a2a-01
`μ H-mmcblk1p2 076c4a2a-02
root@j7200-evm:/dev#

----------------------------------------

客户认为 SD 卡模式应使用  mmcblk1p2作为 rootfs

此致

  Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Semon:

    只需问几个问题:

    • 能否提供有关他们所使用引导流程的更多信息?
    • u-boot 是否在其引导流程中使用?
      • 如果是
        • 进入 u-boot 并执行以下命令:
          >setenv args_mmc "run finduuid;setenv bootargs console=ttyS2,115200n8  root=/dev/mmcblk1p2 rw rootfstype=ext4 rootwait"
          >boot

    此致

    Gokul