This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:OLDI 交换

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522104/tda4ven-q1-oldi-swap

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

在 EVM 中、OLDI line0-3设置为 CH1、LINE4-7设置为 CH2。 我们的客户想知道我们是否支持互换、以实现更好的布局? 谢谢

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xingyu,

    我不明白你是什么意思互换?

    通道1支持数据线0、1、2和3以及 Clk0。 Ch2支持4、5、6和7的数据线以及 Clk1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OLDI 不支持通道交换。