This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:ADDR_CTRL 网类别上的 VTT 端接是可选的

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521835/am62l-vtt-termination-is-optional-on-the-addr_ctrl-net-class

器件型号:AM62L

工具/软件:

大家好、我有关于 DDR4设计的一些问题、想咨询您。

该文档指出、当使用单个 DDR4芯片时、VTT 端接是可选的。 那么、您能否解释一下采用 VTT 和不采用 VTT 之间有何差异、以及这是否对 DDR 的性能有任何影响? 如果没有设计 VTT 连接器、是否会存在任何潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VTT 端接主要用于信号完整性、在带宽或延迟方面不会影响 DDR 的功能性能。 如果您有意义地关注电路板的信号完整性、应遵循您参考的文档(AM62L https://www.ti.com/lit/pdf/sprad06的 DDR 布局指南)、并考虑执行电路板级仿真以验证信号完整性。  您 也可以联系 DRAM 的内存供应商以寻求其他建议。

    此致、

    Lucas