This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:寻找具有 A53 Linux 内核连接(不是 R5)的1GbE PRU-ICSSG 示例

Guru**** 2393485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522226/am6442-looking-for-a-1gbe-pru-icssg-example-with-the-a53-linux-core-interfacing-not-r5

器件型号:AM6442

工具/软件:

是否有任何应用示例可以使用 Linux 中的 A53内核通过 PRU-ICSSG (非 CPSW) RJ45端口连接以太网。?

想看看 Linux 以太网驱动程序是否可以直接访问端口、或者我是否需要为以太网实施一些 PRU 核心实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包括预编译映像在内的开箱即用 SDK 具有  基于 ICSSG 的 www.ti.com/.../TMDS64EVM eth2。

      有关更多详细信息、请参阅 software-dl.ti.com/.../Foundational_Components PLL/PRU-ICSS/PRU-PRU_ICSSG_Ethernet.html Linux_Drivers。

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次您好 Pekka:

     1)写得很好的第3.6.3.3节

     2)预编译映像的源代码是否在 TI cgit 存储库中的某个位置?

    谢谢

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 驱动程序是上游的、因此内核中提供了源代码。 用于网络的 ICSSG 固件源代码(包括标准以太网)当前不共享。

     Pekka