This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:具有性能日志的 GStreamer 流水线

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522262/sk-am62a-lp-gstreamer-pipeline-with-performance-log

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

尊敬的团队:

我在 GStreamer 流水线中实现 tiperfoverlay 时遇到问题。此流水线适用:

gst-launch-1.0 souphttpsrc location=http://192.168.43.20:81/stream \
多部分复用! \
jpegdec! \
逆变器! \
video/x-raw、format=NV12! \
TEE name=split \
拆分。 ! 排队! 太累了! 视频/x-RAW、宽度=640、高度=640! \
tidlpreproc data-type=3 channel-order=0 tensor-format=BGR! \
tidlinferer model=/opt/model_zoo/ONR-OD-8220-yolox-s-lite-mmdet-coco-640x640 \
排队! post.tensor \
拆分。 ! 排队! post.sink
tidlpostproc name=POST model=/opt/model_zoo/ONR-OD-8220-yolox-s-lite-mmdet-coco-640x640! \
kmssink sync=false QoS=false

如何正确使用 TI 性能叠加(tiperfoverlay·TexasInstruments/edgeai-gst-plugins Wiki)? 我尝试以下操作时终端崩溃:

gst-launch-1.0 souphttpsrc location=http://192.168.43.20:81/stream \
多部分复用! \
jpegdec! \
逆变器! \
video/x-raw、format=NV12! \
TEE name=split \
拆分。 ! 排队! 太累了! 视频/x-RAW、宽度=640、高度=640! \
tidlpreproc data-type=3 channel-order=0 tensor-format=BGR! \
tidlinferer model=/opt/model_zoo/ONR-OD-8220-yolox-s-lite-mmdet-coco-640x640 \
排队! post.tensor \
拆分。 ! 排队! post.sink
tidlpostproc name=POST model=/opt/model_zoo/ONR-OD-8220-yolox-s-lite-mmdet-coco-640x640! \
tiperfoverlay! kmssink sync=false QoS=false

这是我的错误:

流水线是 PREROLLING ...
从元素"souphttpsrc0"获取上下文:gst.soup.session=context、session=(GstSoupSession) NULL;
捕捉到 SIGSEGV:99:99。
#0 0x0000ffffa235946c in poll () from /usr/lib/libc.so.6
#1 0x0000ffffa251ac20 in ? ()从/usr/lib/libglib-2.0.so.0
/usr/lib/libglib-2.0.so.0上 g_main_loop_run ()中的#2 0x0000ffffa251b734
#3 0x000000000040509c in ? ()
#4 0x0000ffffa22a84f4在? ()从/usr/lib/libc.so.6
/usr/lib/libc.so.6上的__libc_start_main ()中的#5 0x0000ffffa22a85cc
#6 0x0000000000403c30 in ? ()
轮转。 请运行"gdb gst-launch-1.0 1486"以继续调试、运行 Ctrl-C 以退出、或运行 Ctrl-\以转储内核。


我期待收到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的流水线错误来自插件"souphttpsrc"(例如"souphttpsrc0")。

    我最初的建议是用备用数据源替换这个 souphttpsrc 插件(一个很好的基准是 videotestsrc) ,或者用独立的 HTTP- src 插件来调试管道的初始块。  

    BR、
    Reese