This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:VDDSHV5电源轨上的典型电流是多少。

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521541/tda4vh-q1-what-is-the-typical-current-at-vddshv5-rail

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

您好:

我想知道 VDDSHV5电源轨的最小电流值、最大电流值和典型电流值是多少。

此外、 SOC 侧3V3和1V8电源轨的最小、最大和典型电流值(即 VDDA_3P3_USB)是什么。

谢谢  

Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDDSHV 电源轨是 IO 组、因此其功率值取决于 IO 所驱动的负载、切换频率等   有一个功耗估算工具可帮助提供此数据: LINK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    好的。 但是 、您能告诉我 VDD_SD_DV_3V3 和 VDD_SD_DV_1V8电源轨的电流值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、VDD_SD_DV_3V3和 VDD_SD_DV_1V8电源轨是相同的电源轨。  这是 SD 卡的双电压 IO 电源轨。  它可以在3.3V (默认)或1.8V (对于 UHS-I 速度)下运行。  稳压器为 IO 电源轨 VDDSHV5供电。  这仅为 MMC1 IO 供电( 总共6个 IO)。  同样、功率需求取决于负载和 IO 频率。  我们的设计使用200mA LDO、这在大多数情况下应该已经足够了。

    请注意、这与  VDDA_3P3_USB 无关、这也在原始线程中提到。