This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:使用的平台是 AM62A7芯片、SDK 版本为10.00.00.08、有几个与 DRM 相关的问题。

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522129/am62a7-the-platform-used-is-the-am62a7-chip-with-sdk-version-10-00-00-08-and-there-are-several-issues-related-to-drm

器件型号:AM62A7

工具/软件:

您好、

是否可以修改 Linux 内核或驱动程序以将 DRM 覆盖平面导出为第二个 fbdev 设备(例如/dev/fb1)、然后让 Qt 的 linuxfb 插件使用/dev/fb1直接将 Qt 内容渲染到覆盖平面?