This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:有关 SDK 版本说明和兼容性的问题

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521975/tda4vh-q1-questions-regarding-sdk-release-notes-and-compatibility

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

您好、

我们目前正在使用 SDK 版本9_2_0_5。 我们正在考虑将其升级到最新版本、但有以下 问题

最新的 RTOS + QNX SDK 可以与 QNX SDP 7.1搭配使用。 我知道它支持 SDP 8.0、但是否删除了7.1支持或者它是否兼容?

2、下面这种变化的含义是什么?

它如何影响图形性能?

此致、
Lalit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    有关 SDP7.1支持、我建议联系当地的 TI FAE。  

    关于成像更改、是的、LDC 和 MSC 支持在新版本中同时处理、这意味着它可以同时处理 Luma 和 choma 数据。

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    从硬件的角度来看、VPAC3中的 MSC 可以同时处理2个输入 YUV 图像。
    LDC H/W 只能支持一个 具有独立 Y 和 UV 平面的 YUV 图像。