This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:功耗估算工具中的温度依赖性

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518713/am62p-q1-temperature-dependency-in-power-estimation-tool

器件型号:AM62P-Q1

工具/软件:

大家好:

我们在工程中使用 AM62P-Q1处理器、我们希望针对功耗估算工具提出一些问题:

1.如何 将处理器功耗与环境温度相关联?

2.在功耗估算工具表中修改温度结时,为什么功耗不变化?

3、如果功耗估算工具计算不能考虑功耗与温度的相关性,那么我们如何考虑环境温度25°C 和85°C 温度处理器的功耗?

谢谢你。

此致、  

Michele。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 我们将查看信息/问题、并在24小时内提供更新。

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的耐心。 我无法重现问题。 您能否分享 PET 和相应结果的副本? 动态功耗应相同、但预计泄漏值会根据 Tj 而变化。

    此外、您是否可以检查 默认的 Excel 设置并 尝试以下操作:转至 Excel 高级设置、取消选中"使用系统分隔符"、然后使用" "表示十进制、"表示 "。

      

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、  

    我们尝试取消选中 Excel 高级设置中的复选框以删除分隔符、但对于每个 Tj、结果仍然相同。 我附上我们 PET 的文件和屏幕截图。

    我们是否必须启用某些权限才能正确激活 PET? 如果是、您能与我们分享吗?

    是否有一个指南可以在我们需要使用的每台计算机中正确启用 PET 计算?

    PET 是否有一些 Excel 版本首选项? 我们使用最新版本、这可能是 PET 计算正常工作的问题

    感谢您的支持。  

    此致。

    Michele。

     e2e.ti.com/.../Power-Estimation-Tool-Sitara-2.0.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您当前使用的是哪些 Excel"系统分隔符"? 您能分享一个捕获吗?  

    我无法重现同样的问题。 下面的捕获显示了运行您的用例时的功耗估算。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、  

    现在、我可以成功运行 PET Excel 工作表。 问题是我没有正确设置系统分隔符。 一旦我设置 " "表示十进制、"表示 "结果因温度不同而发生了变化。 感谢您的支持。  

    此致、  

    Michele  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到问题已解决。  感谢您告诉我们。  

    谢谢、

    Brenda