This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:CSIRX 错误事件回调

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520591/processor-sdk-j721s2-csirx-error-event-callback

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具/软件:

以下版本用于 J721S2平台:

PSDK - 10.01

QNX710

查询:

应用程序使用 IOCTL_CSIRX_REGISTER_EVENT 寄存 CSIRX 事件。 来处理驱动器的错误事件。

我们知道这是对应用程序的异步调用、其中包含错误掩码方面的错误信息。

我们想澄清一下、对于错误掩码中的任何更改、是否会发生此回调?

像任何新的错误添加、删除错误或完全重置错误一样?

在安全应用方面、我们需要了解是否可以使用相同的回调来设置和复位错误。

如果没有进行此回调以进行复位/清除错误、则应用程序可以将其复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parth:

    是的、如果您为一组错误事件注册此回调、则当 CSIRX 中发生一个或多个错误事件时、将调用相同的回调。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    感谢您的确认。  

    当所有或任何错误被重置/清除时、您能否确认是否收到错误回调?  

    因为应用程序需要知道何时停止报告或对活动错误采取措施。

    示例:使用回调接收到4位错误掩码

    检测到第一个错误 -> 0001

    识别到新错误-> 0011

    1删除了错误-> 0010

    已删除最终错误-> 0000

    我们是否按照上述序列进行错误回调?  如果不是、那么应用清除此错误的触发点是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parth:

    每当 CSIRX 接收到错误并检测到错误时、此回调都会报告错误。 现在、如果一次有多个错误、将使用错误 掩码调用单次回调、指示多个错误。  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    这是否意味着当错误被删除时不会有任何指示? 应用程序如何消除此错误? 应用程序是否可以考虑使用帧回调来重置该错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parth:

    您认为错误是什么意思? 报告错误后、除非在清除之前、 状态将显示错误、然后 会生成中断。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、  

    为了简化说明、我们有两个问题。

    1)中断状态被清除后,如果我没有得到 errorCallback()并且得到 frameCallback(),那么这意味着所有的错误都可以被重置。  

    2)如果我不清除中断状态,如果错误仍然存在,我会得到 frameCallback()或 errorCallback()。  

    谢谢、

    拉马克里什南五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ramakrishnan :

    1)在中断状态被清除后、如果我没有得到 errorCallback()并且得到 frameCallback()、这意味着所有错误都可以重置。  [/报价]

    不确定您的复位含义、但是的、这意味着没有 其他错误。

    2)同样、如果我不清除中断状态、如果错误仍然存在、我将获得 frameCallback()或 errorCallback()。  [/报价]

    这将由驱动器处理。  

    此致、

    Brijesh

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、  

    感谢您的快速响应。  

    第1点)很清楚,但关于第2点)想知道 CSIRX 驱动程序的行为是什么,它是会提供 frameCallback()还是 errorCallback()如果同样的错误仍然存在,但不清除中断状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ramakrishnan:

    我想您使用 PDK 驱动程序来获取该回调、因此在这种情况下、驱动程序将清除中断状态、因此如果 还有其他错误、则会调用错误回调、但如果没有更多错误、则会调用 framecallback。  

    即使出现某些错误(如 CRC)、仍然可以调用帧回传。 如果出现 CRC 错误、则会报告错误、但 CSRIX 将继续捕获数据、因此仍会调用帧回传。   

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、  

    在 CRC 案例中、我不清楚您的意思。 无论是在报告错误的周期"n"上,它都会调用 errorCallback (),然后 在"n+1"周期调用 frameCallback ()。 另外,如果这种情况 ,我如何知道 CRC 是否仍然是持久的或者它已经被驱动程序清除,因为我只有 errorCallback()上的 Csirx_Event 状态。 我是否 也可以在 frameCallback 中获得 Csirx_Event 状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您在这里的循环意味着什么? 当一个帧内出现 CRC 错误时、将立即调用此错误回调、但此帧仍将在内存中捕获、因此仍将有来自驱动程序的帧回调。  

    从该错误的状态角度来看、该错误将由驱动器立即在寄存器中清除。 frameCallback 中没有 EventStatus 可用。

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、  

    感谢您的答复。 我们是否可以通过调用来更好地对此进行澄清、例如、与 CRC 错误一起、您是否还有其他错误、其中 errorCallback 和 frameCallback 都可以结合在一起? 基本上是 CSIRX 错误列表的一个小表格、其中 errorCallback 只能进来、errorCallback 和 frameCallback 可以走到一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramakrishnan:

    CSIRX 错误(ECC、CRC、数据 ID 错误等)通常针对一个数据包、因此如果仅一个数据 包出现问题并且后续数据包是正确的、我们将获得 frameCallback。  

    此致、

    Brijesh