This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:AM62D / AM275X 音频 SDK 相关

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515763/am62d-q1-am62d-am275x-audio-sdk-related

器件型号:AM62D-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:
我有关于 AM62D 和 AM275X SDK / EVM /器件的以下问题。

AM62D

  1. C7x 是否开放进行编程、或者我们只能远程调用 API?
  2. 设备管理、MCUSS 域中的 R5F 是否可由用户编程?
  3. 如何获取软件? 是否基于 Linux/RTOS? 它是否还包含 AudioWeaver 捆绑包? 是否可以在 TDA/Jacinto EVM 上运行此软件包? 在 Jacinto/TDA EVM 上运行音频框架并进行测试时有哪些限制?
    1. 它有任何音频算法吗? 我们可以在某处看到该算法列表吗?
    2. SDK 是否包含 TIDL 库
  4. 如果我购买 TDA4xx EVM、是否会收到适用于 AM62x 的该软件捆绑包?

AM275X

  1. C7x 是否开放进行编程、或者我们只能远程调用 API?
  2. 设备管理、应用程序域中的 R5F 是否可由用户编程?
  3. 哪个软件 SDK 在这个平台上运行? 看起来它有两个不同的 SW SDK (a) Audio Weaver (b) FreeRTOS?
  4. FreeRTOS SDK 有哪些功能? 它是否还包含音频框架和算法-我们可以在某个地方看到该算法列表吗?
    1. SDK 是否包含 TIDL 库?

是否有任何可与这些 EVM 一起使用的低成本仿真器/调试器?
是否有 TI 平台初学者可以参考的 RTOS/Linux SDK 培训内容?

此致、
Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Somnath、

    下面的 Ansers 适用于 AM62Dx 和 AM275x 两种器件。

    C7x 是否开放用于编程、或者我们只能远程调用 API?

    C7x 可用于编程

    2.设备管理、应用程序域中的 R5F 是否可由用户编程?

    R5F 可用于编程。 AM275x 上有4个可用的 R5F。 而在 AM62Dx 上、MCU/R5F 可用。

    3.哪个软件 SDK 在这个平台上运行? 看起来它有两个不同的 SW SDK (a) Audio Weaver (b) FreeRTOS?

    FreeRTOS 是通用用途、与底层驱动程序、FreeRTOS 和示例配合使用。 AudioSDK 包括 FreeRTOS SDK + Audio Weaver 栈。 它附带了一个演示、展示如何将 SDK 用于汽车音频放大器用例。 Audio Weaver 堆栈仅可免费使用评估版本。

    4. FreeRTOS SDK 有哪些功能? 它是否还包含音频框架和算法-

        我们可以在某处看到该算法列表吗?

         Audio SDK 的 ReleaseNote 列出了针对 C7x 架构优化的所有音频内核

        SDK 是否包含 TIDL 库?

        编号

    是否有任何可与这些 EVM 一起使用的低成本仿真器/调试器?

    AM62Dx 和 AM275x EVM 具有板载 XDS110仿真器。 无需外部仿真器。


    是否有 TI 平台初学者可以参考的 RTOS/Linux SDK 培训内容?

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62DX/latest/exports/docs/api_guide_am62dx/index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢您的详细答复。 我有一些 后续问题。

    1)我们使用 TI-RTOS 的这些器件上是否有任何 SDK? 让 TI-RTOS 和 Linux 一起运行? 或者在 A53/72上使用 Linux、在 R5F 上使用 FreeRTOS?   

    2)如何获取 TIDL 库并在这些 SDK 中运行它们?

    3) AudioWeaver 栈的评估版本有哪些限制? 您能为我提供一些文档吗?

    4)我看了 AM62D ReleaseNote、找不到一个显示如何运行 AudioWeaver 或如何运行其中算法的文档。 您能给我指一下正确的页面吗?

    此致、

    Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    您能解决我上一篇文章中提出的问题吗?

    提前感谢您的帮助!

    此致、
    Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    您或其他人能否回答我在5月21日提出的问题?

    此致、
    Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Somnath、

    很抱歉耽误你的时间。

    1)这些器件上有没有任何 SDK (我们在其中使用 TI-RTOS)? 让 TI-RTOS 和 Linux 一起运行? 或者在 A53/72上使用 Linux、在 R5F 上使用 FreeRTOS?   [/报价]

    TI-RTOS 是一种传统操作系统、不再处于开发阶段并提供支持。 我们在所有新器件上都已移至 FreeRTOS。 AM62D 目前没有 Linux SDK。

    2)如何获取 TIDL 库并在这些 SDK 中运行它们?

    目前、我们没有展示音频相关 ML 应用的示例、Audio SDK 中的音频应用使用 C7x 来运行 AWE 设计器创建的信号链。  

    3) AudioWeaver 堆栈的评估版本有哪些限制? 您能告诉我一些文档吗?

    请在" $AUDIO_SDK_INST_DIR/DSP 概念区点击 Accept License.pdf "。

    [引述 userid="634801" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515763/am62d-q1-am62d-am275x-audio-sdk-related/5830985 #5830985"]

    我查看了 AM62D ReleaseNote、找不到显示如何运行 AudioWeaver 或如何运行其中算法的文档。 您能给我指一下正确的页面吗?

    [/报价]

    有关使用说明、请浏览音频 SDK 中的入门指南。

    [/quote]