This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:支持 SDK v11.0的 AM64x Linux Academy 预测?

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520244/am6442-forecast-form-the-am64x-linux-academy-supporting-sdk-v11-0

器件型号:AM6442

工具/软件:

鉴于 AM64X SDK v11.0的4月版本、想知道 AM64x Academy 何时将更新为 V11?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我不知道有任何近期计划更新 SDKv11.0 Academy。 如果当前 Academy 中有任何内容不适用于 SDKv11.0、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bin、我认为对10.1中的 A53和 R5域以及 IPC 进行了一些调整、可能会影响11.0 Academy。 也许 Nick 知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我将把这一主题转发给 Nick 进行评论。 Nick 本周正在出差、请预计回复会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    不是六月份。 我将忙于开发新的 PRU Academy 模块。 希望在夏季晚些时候发布 SDK 11.1之前更新学院内容。

    此致、

    Nick