This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:VDD_CANUART 上串联电阻的用途(焊球 J8)

Guru**** 2393195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521856/tda4ven-q1-purpose-of-series-resistor-on-vdd_canuart-ball-j8

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

您好、TI

R235的用途是什么?

(我想、可以减少保留模式下的电流消耗)

/*图来自 PROC170E3(002)_SCH.pdf 24页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是我的错误(不是2MΩ、2mΩ)