This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:按速度等级修复 A53 CPU 频率问题仍然存在

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521588/am623-fixup-a53-cpu-frequency-by-speed-grade-problem-still-exists

器件型号:AM623

工具/软件:

再次大家好、

之前我已经创建了这个线程;

AM623:按速度等级修复 A53 CPU 频率问题-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

我重新测试了修补程序、但实际上此解决方案似乎对我们的问题没有影响。 我在测试时使用了软复位、可以。 但是、当我使用硬复位(关闭电源)时、问题仍然存在。  

我尝试测试 TI SDK 的 U-Boot 版本、如"ti-u-boot-2025.01"、但这些分支上也存在问题。 我还尝试直接从 DTS 文件更改时钟、但结果是相同的。  

有什么想法吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    由于该主题是对上一个主题的延续、因此继续对上一个主题的讨论并结束这一主题。