This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:1Gbps SGMII 的最大布线长度和其他布线规格

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521238/tda4vh-q1-maximum-trace-length-and-other-routing-specifications-for-1gbps-sgmii

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

在"Spacp4a"(Jacinto7 AM6x、TDA4x 和 DRA8x 高速接口设计指南)中、给出了2.5GHz SGMII 的布线规格。

对于1Gbps SGMII、以下指导原则是什么?

您能分享一下这些指南中使用的 PCB 材料损耗(dB/英寸)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SH、

    我不确定使用了哪些 PCB 材料来生成这些指南。

    如果您设计为采用2.5GHz (QSGMII)作为基准、则1Gbps SGMII 不应该是问题。

    另请注意、我们还考虑了最坏情况(RX JTOL)、对不同接口进行了验证。 您可以参阅其基于的1G SGMII 的 IEEE 802.3规范。