主题: SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们计划在利用以下接口的5端口 RGMII 以太网配置中使用 AM6442 SoC:
-
CPSW_RGMII1
-
CPSW_RGMII2
-
PRU1_RGMII1
-
PRU1_RGMII2
-
PRU0_RGMII1
除了以太网设置外、我们还需要 SoC 的10 MHz 时钟输出来连接另一个板载器件。 为此、我们考虑使用CLKOUT0(引脚 A19)来提供所需的10 MHz 时钟。
在查看 AM64x EVM 原理图时、我们注意到引脚 A19 (CLKOUT0)连接到时钟缓冲器、该缓冲器 为以太网 PHY 的 X1输入提供时钟脉冲。 根据我们的理解、如果我们选择为每个 PHY 的 X1输入使用分立式25 MHz 晶体、这将使我们能够将引脚 A19与 PHY 相关时钟去耦、并将其重新用于通用时钟输出。
我们要确认这种方法是否有效并得到支持:
-
是否 可以 为 PHY 使用独立的25 MHz 晶体而不是依靠 CLKOUT0?
-
释放后、是否可以通过软件可靠地配置 CLKOUT0 (A19)、以输出10 MHz 时钟供另一个板载器件使用?
-
在这种情况下、为自定义时钟输出配置 CLKOUT0是否存在任何已知限制或注意事项?
感谢您在设计中提供指导和确认、以便继续使用此方法。
提前感谢您的支持