This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:TIREX 文件丢失错误导致 tirex 无法浏览

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520722/ccstudio-tirex-missing-file-errors-making-tirex-unbrowsable

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

您好:

似乎存在一个持续存在的问题、即缺少文件或配置错误会导致 tirex 完全放弃显示任何内容、即使它与缺少的内容无关。

是否有办法解决此问题、以便只在缺少的内容上出现错误、而不是使整个树不可浏览?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    Resource Explorer 无法处理已扫描软件包中的软链接、这是一个已知问题。 默认情况下、Resource Explorer 会在 C:\ti 中查找、因此即使是在 Resource Explorer 之外单独安装的 SDK 也仍然会被扫描到此处。  

    尝试 从 SDK 中删除它们、或将 SDK 移至其他位置以使用 REX。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ki、

    这是通过 dev.ti.com 访问的在线版本是否也通过您的本地文件系统读取?

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是在线版本、通过 dev.ti.com 访问它是否也通过本地文件系统读取?

    是的 dev.ti.com/tirex 将扫描您的本地文件系统中的软件包,以查看您在那里安装了哪些软件包。