工具/软件:
尊敬的 TI
我们的硬件团队设计了一个定制电路板、其针对 SD 插槽的电路如下所示。
实际上、他们希望支持 UHS 模式。

在 MCU 中加载 tiboot3.bin 后、它会报告错误、如下所示。
U-Boot SPL 2023.04-gb62e4c6e-dirty (2025年5月28日- 13:33:15 +0900)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0009 '9.2.4 --v09.02.04 (Kool Koala)')
EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
读取0x51处的板载 EEPROM 失败- 1
尝试从 MMC2引导
SPL_load_image_fat:读取图像 tispl.bin 时出错、err --2
SPL_LOAD_IMAGE_ext:ext4fs mount err - 0
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置主板###
似乎无法从 SD 卡加载 tispl.bin。
我们有旧版本的定制电路板、它通过以下电路正确启动。
如您所见、CMD 的电压电平是 DATA0 ~ DATA3

引导 ROM 似乎正确加载了 tiboot3.bin。 您能给一些建议,如何在 tiboot3.bin 中更改代码来解决这个问题吗?
BR
杰斯