This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:MCU_MSRAM0在 SBL 移交后可用

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514593/tda4vm-mcu_msram0-availability-after-sbl-handover

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

您好、

我们将使用 MCU_MSRAM0 (base 0x41C00000)作为 J721E 上 C66 DSP 固件的快速、更大的存储器区域进行评估。
根据 存储器映射注意事项、SPL/SBL 使用该存储器、并将电路板配置传递到 MCU1_0应用。
我们的 MCU1_0应用本身目前根本不会将任何内容加载到 MCU_MSRAM0上。

当 u-boot 加载 C66固件时、MCU1_0应用已经执行了 Sciclient_init、因此我的理解是 MCU_MSRAM0可以完全声明。

我们的观察结果:

  • 当从0x41C00000开始加载代码/数据时、程序卡在 Sciclient_serviceSecureProxy 中、等待 sciserver 的响应
  • 当从0x41C00100开始加载代码/数据时、程序按预期运行

我在 ti-skdk-RTOS 中搜索了以下地址:

  • μ`packages/ti/boot/sbl/k3/j721e/linker.cmd`在 soc 0x41C00100处启动其复位矢量
  • `packages/ti/drv/vham/examples/common/j721e/vhwa_r5.cmd`将它们的复位矢量放置在0x41C00000处

问题:

  1. MCU_MSRAM 的前0x100字节是否为任何内容(例如 DMSC)保留?
  2. 如果是、是否有任何有关此方面的已发布文档? 如果不是、为什么 sciserver 会停止响应?
  3. 我们是否应该注意 MCU_MSRAM0中有任何其他隐藏的 regeion (除了 memory-map-conferences 中提到的内容之外 )?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我怀疑 TIFS/DMSC 使用的是前256字节的 MSRAM、但我要再次确认。  

    您是否还确保此映射在 MPU 中?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid="613594" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514593/tda4vm-mcu_msram0-availability-after-sbl-handover
    • 当从0x41C00000开始加载代码/数据时、程序卡在 Sciclient_serviceSecureProxy 中、等待 sciserver 的响应
    • 当从0x41C00100开始加载代码/数据时、程序按预期运行
    [/报价]

    是否可以共享链接器文件和 MCU1_0应用生成的存储器映射文件?

    此致、

    Karthik