This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821U-Q1

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521519/dra821u-dra821u-q1

器件型号:DRA821U

工具/软件:

尊敬的团队:

如果符号和占用空间相同、则以下 pats 编号之间的差异是相同的。

谢谢、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    关于 DRA821U4配电的问题。

    如果我在工程中未使用 SerDes 和 USB3.0通信、则需要将电源放置在处理器的 SerDes 和 usb3.0段电源引脚处、如附图所示。

    谢谢、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    数据表"器件比较"表显示了不同器件型号之间的特性差异。

    是的、即使系统中未使用相应的 IP、PCB/PDN 也应该为包括 USB 和 SERDES 在内的所有电源轨供电。

    此致、

    Kyle