This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:MCU_ADC0的 ADC 输入阻抗

Guru**** 2330840 points
Other Parts Discussed in Thread: J784S4XEVM, AM69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520754/am69-adc-input-impedance-of-mcu_adc0

器件型号:AM69
主题中讨论的其他器件:J784S4XEVM

工具/软件:

在我们的设计中、我们必须对 ADC 的输入进行电压分压、因为它高于基准电压。 我们正在尝试根据 ADC 的输入阻抗来确定要使用的电阻器的大小。 AM69数据表中指出、输入阻抗为 [1/((65.97^ 10 ×-12)×fSMPL_CLK)]、fSMPL_CLK 频率为60MHz。 评估此电阻可得出252欧姆的阻抗。 我们还在 J784S4XEVM EVM 板上进行了测量 、计算得出的阻抗 约为1.3M。 MCU_ADC 引脚的实际输入阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、在 EVM 板上测得的阻抗为3.52Meg、而不是1.3Meg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您发送编修。 3.52M Ω 测量是在 ADC 主动在60MHz 下采样还是 ADC 空闲/断电时进行的?

    我期待着你的答复。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 根据测量的 ADC 值和使用的电阻分压器的值计算得出的。 因此、它基于 ADC 在对该值进行采样时实际读取的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的答复! 由于您正在尝试为电阻分压器选择正确的值、因此我认为您应该重点关注输入漏电流、而不是动态采样阻抗。 使用 ADC 漏电流设计分压器通常更可靠、可确保各种条件下的精度。 泄漏电流表示始终存在的负载、而采样电容器的负载是有条件的瞬时负载。  

    首先、您需要考虑一些事项。 温度、输入电压和可接受的误差。 输入泄漏随着温度的升高而急剧增加。 它也会随着输入电压接近 Vref (1.8V)而增加。 对于可接受的误差、具体取决于您的需求。  

    例如、假设输入电压为5V、您将其分频为1.8V、可接受的输出误差裕度为5mV。 数据表提供了在最坏情况下(1.8V 输入下为125°C)、输入漏电流为24uA 的信息。 使用欧姆定律、我们可以找出在漏电导致超过5mV 的误差之前 ADC 输入可以看到的最大源电阻...

    R (th)= V (error)/I (leakage)= 5mV/24uA = 208.333 Ω

    由于您使用分压器公式 R1 = 1.77*R2从5V 降至1.8V

    通过对 R (th)以及 R1和 R2的适当比率进行数学计算、我们发现 R (th)大约等于0.6397*R2。 当最大 R (th)= 208.3时、由此得出的最大 R2值约为325欧姆、R1值约为576欧姆。

    现在、如果要留出一些空间、您可以为 R2选择309欧姆的标准尺寸、为 R1选择549欧姆的标准尺寸、这样 V (error)就相当于大约4.74mV。

    话虽如此、另一个需要考虑的是所用电阻器的容差。 例如、使用0.1% 而不是10%容差的电阻器会极大地改变引入的误差。  

    希望这对您有所帮助、请随时提出您可能遇到的任何问题!

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、感谢您的详细说明。 遗憾的是、我们尝试读取的电压来自最大耗散速率为250uA 的电池。 因此、除非我们使用运算放大器进行缓冲、否则我们必须使用相当高的电阻器并具有高误差。 但这有助于 确定我们很可能需要运算放大器