This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:BeagleBoard-X15与 TPA6120板的接口

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513760/am5728-beagleboard-x15-interface-with-the-tpa6120-board

器件型号:AM5728

工具/软件:

您好、

我们在 BeagleBoard X15、TPA6120和 HiFi 航空电子耳机之间提供了音频接口。 我们听到了很多噪音。 您能建议如何解决这个问题吗?  

为了便于您参考、我提供了连接图和系统级 TPA6120接口电路、还添加了 Begaleboard x15、示波器和频率分析仪的波形。

e2e.ti.com/.../Beglebone-X15-with-TPA6120.rar

此致、

Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    此主题分配给我们的 H/W 板设计布局支持团队。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否将 Beagle 板的左右输出连接在一起?  我不熟悉 BeagleBone X15 (不是 TI 产品)、但这些单独的通道是不是差分通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、在本例中、我们将 Beagle Board 的左右输出端连接到 TPA6120 LIN+信号、LIN-连接到 GND。 TPA6120用作单端放大器、而不是差分放大器。 同样的事情,我们尝试了笔记本电脑和它的工作无噪音。 当我们将 Hi-Fi 航空耳机(360欧姆负载)直接连接到 Begle Bone X15时、我们又观察到了一个情况、当没有音频播放机时、我们听到了背景噪音。 因此、请澄清一下  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有音频播放用例时的噪声...这意味着 McASP 未运行、确认噪声与数字到模拟转换无关、对吗?   您是否 就此问题申请了 BeagleBoard 的支持?