This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:如何执行输入图像裁剪和放大器;在不使用 VPAC 中的 LDC 节点的情况下调整大小

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503787/tda4aen-q1-how-to-perform-input-image-cropping-resizing-without-using-the-ldc-node-in-vpac

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

您好:

我想使用 TDA4A 条目的 VPAC 中的 MSC 处理从摄像机输入接收到的帧。

这听起来很不寻常,但我想表演 输入图像裁剪和调整大小 但未使用 LDC 节点  对数据进行缩放。

要进行更详细的解释:

来自摄像机的输入尺寸  1920x1080 →μ s 裁剪(1920X608) →μ s 调整大小(960X304) →MSC 输入尺寸 960x304

是否有办法实现这一目标?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是一个漫长的周末、因此请希望下周初有响应。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    MSC 可以支持裁剪、并可在裁剪后执行缩小。  

    此外、请注意裁剪是一个简单的操作、因此也可以 在存储器中完成、比如您可以将起始指针更改为帧、更改输入大小、并可以实现裁剪...

    此致、

    Brijesh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    您能否分享一个示例?

    此致、

    Minseo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Minseo:

    SDK 中没有示例。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我在 tivxVpacMscPmdSetScParams 函数中完成了裁剪图像。

    if(level == 0)
            {
                sc_cfg->inRoi.cropStartX = 0u;
                sc_cfg->inRoi.cropStartY = 256u;
                sc_cfg->inRoi.cropWidth = in_img_desc->imagepatch_addr[0].dim_x;
                sc_cfg->inRoi.cropHeight = 608u;
    
            }else{
                sc_cfg->inRoi.cropStartX = 0u;
                sc_cfg->inRoi.cropStartY = 0u;
                sc_cfg->inRoi.cropWidth = in_img_desc->imagepatch_addr[0].dim_x;
                sc_cfg->inRoi.cropHeight = in_img_desc->imagepatch_addr[0].dim_y;
    
                sc_cfg->outWidth = out_img_desc->imagepatch_addr[0].dim_x;
                sc_cfg->outHeight = out_img_desc->imagepatch_addr[0].dim_y;
            }

    在上述函数中、首先应用裁剪、然后高斯金字塔过程从1920x1080开始。 但是、我想先裁剪和调整输入图像本身的大小、然后再应用高斯金字塔。 如上所述、我想将 Gaussina 金字塔输入大小调整为960X304。 我应该检查什么来实现这个目标? 有可能吗?  

    此致、

    Minseo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Minseo:

    在上述函数中、首先应用裁剪、然后高斯金字塔过程从1920x1080开始。 但是、在应用高斯金字塔之前、我想先裁剪并调整输入图像本身的大小。

    很抱歉、我仍然无法理解。 甚至上面的代码也在应用裁剪。 实际上、在 MSC 中、将首先完成裁剪、然后再进行缩放。 所以不明白 您在这里的问题。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh。

    我想以不同的方式提问。

    在 pyranmid 节点中、是否可以将 guassian 平滑处理仅应用到特定级别?

    例如、  

    -----

    l0:1920x608

    L1:960x304 (仅调整大小而不应用平滑处理)  

    L2:480x152 (应用平滑处理)

    L3:240x76 (应用平滑处理)

    L4:120x38 (应用平滑处理)

    -----

    此致、
    Minsun (Romana)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    我有一个关于这个问题的问题。  

    正如我在本问题中提到的、我裁剪了输入图像并调整了大小、生成了一个4级 GPRMD 图像。

    我的问题是:MSC 多标度输出的执行时间平均值为 6.5ms 而为 MSC PRMD 执行4级输出需要执行耗时 1.6ms。

    如何缩短 MSC 多标度输出的执行时间?

    如果您能回答、我将不胜感激。


    仅供参考、我还会分享我所做的流算法。

    (在 MSC 多标度输出中) : 1920x1080 → 裁剪(1920X608) → 调整大小(960X304)  

    →μ s (MSC 金字塔中) 960x304 | 480X152 | 240X76 | 120X38  


    此致、

    Minseo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Minseo:

    这是预期的。 对吧? 与金字塔节点相比、多尺度的输入分辨率更大、因此即使金字塔节点运行多次迭代、金字塔节点的总时间也会更短。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Brijesh Jadav

    关于答案、我很好奇、为什么 MSC 多规模流程比金字塔流程需要更长的时间。

    即使多刻度中的输入图像尺寸也比金字塔中的图像尺寸更大、多刻度只进行裁剪并调整大小、而无需任何平滑滤波器。

    我认为它应该减少双倍时间、但它需要两倍以上(6.5ms > 1.6ms)、因为图像大小是双倍。

    另外我想知道、如果我们使用的 LDC 函数也包括裁剪和调整大小函数、比如我 konw、它也需要同样的处理时间?

    总之、我们的目的是在 vpac 中使用金字塔节点、但需要超过10ms 的时间才能应用我们的产品、因为我预计如果使用 HWA、需要的时间会更少。

    此致、
    Minsun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minsun、

    总之、我们的目的是在 vpac 中使用金字塔节点、但应用我们的产品需要花费超过10ms 的时间、因为我预计如果使用 HWA、需要的时间会更少。

    但上面的金字塔节点所花费的时间较少,不是吗? 那么、对于哪种分辨率、需要10ms 时间?  

    另外我想知道、如果我们使用的是 LDC 函数、它还包括裁剪和调整大小函数、就像我所说的那样、它也需要同样的处理时间?

    是的、当我们启用裁剪时、即使跳过了这些像素、仍会读取它们。 这就是为什么应在内存中完成裁剪、并且应将直接裁剪的数据发送到 MSC。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    关于此答案、 10ms 是整个金字塔节点(包括 Scale + PRMD)的总执行时间。

    我会再次询问—那么、您认为从1920×1080→作物和调整大小→960×304的缩放时间需要6.5ms 是合理的吗? 是否有办法进一步降低数字馈通?

    我们提出这一问题是因为我们预计使用硬件加速器会缩短执行时间。  


    此致、

    Minseo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Minseo:

    是的、不应花费太多时间、即使您将其用于 NV12格式、处理此帧所需的时间也应小于5ms。  因此、我们需要了解为什么需要多出大约1.5ms。  

    此外、对于 NV12格式、我们可以启用同步处理模式、 这应该会将时间减少33%。 在这种情况下,MSC 将使用两个扇形同时处理亮马和色度。

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    感谢您的答复!

    实际上、我们特别要求 TI 应用使用的其他 TI 补丁 YUV422i 作为输入格式。 因此、在我们的代码中、数据流为1920×1080 [UYVY]→960×304 [UYVY]。

    YUV422i 输入格式是否是您提到的额外1.5毫秒处理时间的原因?

    此外、我们已经使用 msc_PRMs.isEnableSimulProcessing = 1 ; 实施中使用


    此致、

    Minseo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Minseo:

    不、对于 YUV422格式、不应花费太多时间。  由于 启用了同步处理、在 TDA4AEN 器件上应该需要大约4ms。 是的、似乎需要比预期多2.5ms 的时间。  

    您能为我提供具体的测试用例详细信息吗? 还有其他任何内容并行运行吗?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    感谢您的答复。 我来作更详细的解释。

    第一个信号 MSC 扩展 PRMD 空间受限的架构内。 与通常的方法不同、我们在内部按顺序处理这两种情况 单个内核(一个节点) 。 这可能是需要增加额外的原因吗 2.5ms 处理时间?

    如果是、如果我们分离节点、您希望速度提高吗?  

    我们希望 处理速度稍快一些。  如果需要、我可以共享已实现的代码。

     流动 输入(YUV422 1920×1080)→MSC Scale→(YUV422 960×304)→MSC PRMD→4级 PRMD 图像(Y)

    此致、

    Minseo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minseo:

    如果我可以获得两个缩放操作的详细性能统计信息、将会有所帮助。  

    是否对 MSC 和 Pyramid 操作都使用差分标量? 我只是怀疑,如果由于单个 MSC 用于两个操作,重新配置需要更多的时间...

    此致、

    Brijesh