This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:SSC:"MOD_DIV""PLL2_SS_SPREAD"寄存器问题中的位字段

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519553/am6422-ssc-mod_div-bitfield-in-pll2_ss_spread-register-issue

器件型号:AM6422

工具/软件:

我要在 PLL2上启用 SSC。

在以下寄存器中: PLL2_SS_SPREAD 寄存器(偏移= 2044h)[复位= 10001h]、

我可以找到控制调制频率的位字段"MOD_DIV"。 根据字段说明、允许的值为1到63。 但该字段的宽度为4位。 对于值1-63、需要6位。

 所有  PLLn_SS_SPREAD 寄存器上的问题都是相同的。  

我使用最新的参考手册(2023年10月修订版 H)。

请您澄清一下吗?

此致、

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM64x 器件不支持 SSC。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到 TIS 信息?

    在参考手册的"5.4.5.4.2 PLL 展频调制模块"一章中、我发现:

    "该系列器件中的所有 PLL 都具有 SSMOD 模块。"

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM 包含所有模块特性的说明、但并非所有特性都在特定器件中受支持。 TRM 通常会  在相应模块章节的"不支持"部分中包含任何不受支持的函数。 但是、SSMOD 函数未包含在 早期 TRMS 的"不支持"部分中。 有一个计划 在 TRM 的未来版本中阐明这一点。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常恼人的。 除其他外、我们对处理器的选择基于所述的功能。 我们无法认识到这一职能没有得到执行。 然而,这个功能对我们非常重要!
    在我看来,描述一个特征是误导人的,即实际做广告,但在没有给出任何指示的情况下不实施它。

    参考手册中描述的哪些功能也未实现? 遗憾的是、您显然不能依赖文档。

    此致、

    基督教