This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:支持 W35N02JW

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521104/processor-sdk-j721s2-support-for-w35n02jw

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具/软件:

您好、  

您是否有 W35N02JW 的配置文件?

类似于  W35N01JW  ->  w35n01jwtbag.h 的内容

我们将在您的下一个工程中使用此存储器、因此如果您可以共享此配置文件、会有所帮助。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marius:

    很抱歉、延迟的回复。

    我已经指派了有关这个问题的相应专家。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有  W35N02JW 的配置文件、因为这未经 EVM 验证。

    但在运行方面、它们之间的差异应该尽可能小。 您可以向闪存制造商查询。

    此致、
    Tanmay