请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62P-LP 工具/软件:
您好、
我需要找出 u-boot 分区和引导加载程序分区的存储器起始 e 结束位置。
当我运行 wic ls Image.wic 时,我得到了以下输出
Num 起始 结束 大小 FSType
1 1048576 135266303 134217728 FAT16
2 135266304 646369279 511102976 ext4
如何发现 u-boot 分区和引导加载程序分区在哪里?
BR