This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263:LP-AM263评估模块库存可用性

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263, AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515717/lp-am263-lp-am263-evaluation-module-stock-availability

器件型号:LP-AM263

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我有兴趣使用 LP-AM263 项目的评估模块。 我想询问它目前的生产状况。

我已经注意到、TI 网站目前列出了 LP-AM263 为"缺货"、不可供订购。  

请说明以下几点:

  1. LP-AM263是否仍在进行生产、并推荐用于新设计?
  2. 如果它在生产中、如果现在订购、您能否提供估计的可用性或交货周期?
  3. 是否有任何有关 LP-AM263或适用于 AM263x 系列的替代推荐 LaunchPad 适用于新项目的更新信息?

非常感谢您提供的任何信息。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thanushka:

    请参阅下面的答复

    Unknown 说:
    LP-AM263是否仍在投入生产并推荐用于新设计?

    是的、LP-AM263是一款正在生产中的评估板、建议将 MCU AM263x 用于新设计。

    如果它正在生产中、如果现在订购、您能否提供估计的可用性或交货周期?

    它目前可供订购、您必须登录才能查看供货情况并进行订购。 它为我显示了库存

    Unknown 说:
    是否有任何有关 LP-AM263或适用于 AM263x 系列的替代推荐 LaunchPad 用于新项目的更新信息?

    对于 AM263x 的评估模块、您可以使用 LP-AM263 或 TMDSCNCD263 、如 AM263x 产品页面(www.ti.com/.../AM2634

    谢谢、
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    感谢您的答复。 我们已经购买了两个评估模块。

    谢谢、

    Thanushka Dilshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thanushka:

    谢谢您的提问。 如果您需要任何进一步的帮助、请随时提出 e2e。

    此致、

    Tejas Kulakarni