This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:tda4ve SPI

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520844/tda4ve-q1-tda4ve-spi

器件型号:TDA4VE-Q1

工具/软件:

工程师(您好)  

 当我使用 SPI 中断模式发送数据时。 SPI 模块出现故障、表现为 CS 线路持续保持低电平、并且最后一次数据传输失败。
 我正在使用 mcspi6、通道1、MCSPI_CHCONF_1寄存器的值为0x260607D9。

芯片:TDA4VE

SDK:8.06

SPI 时钟:7.14M

波形图如下所示:

期待您的帮助

好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是 MCAL SPI 驱动程序还是 PDK SPI 驱动程序?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCAL SPI 驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 MCAL SPI 驱动程序、我们已经在 SDK 11.0中修复了此问题。 您可以查看 SDK 11.0吗?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说、更改 SDK 是一个主要工程、 在当前工程中、我没有足够的时间执行此操作。
    您能否在 SDK 8.06中为我提供 SPI 的修复软件包?

    好极了

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    已有大量的修复程序通过了 SPI 驱动程序。请查看最新的 SDK 11.0、否则您可能会遇到许多已修复的问题。

    比较 SDK 11.0 MCAL SPI 和 SDK 8.6 MCAL SPI 驱动程序更改、您可以看到数值变化。

    对于最后一个字节问题、这是在最新 SDK 中进行的修复。 反向移植修复程序可能会导致驱动程序的行为异常。

     e2e.ti.com/.../0001_2D00_Last_5F00_byte_5F00_transfer_5F00_issue.patch

    此致

    Tarun Mukesh