This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM620-Q1 SoC 和 AMP;EVK 订购查询

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521256/am620-q1-am620-q1-soc-evk-ordering-enquiry

器件型号:AM620-Q1

工具/软件:

您好、

我们正在开发一个汽车模块、该模块目前以 RTOS 为基础。 出于以下原因、我们决定切换基于 Linux 的模块。

  1. 支持 Python、Java、C++(具有 STL 支持)和 shell 脚本支持等高级语言。
  2. 用于 Wi-Fi (仅适用于无线 LAN)和 BLE 连接的以太网和 PCIe 端口。 无线模式是可选的。
  3. MIPI 显示支持(<=1080p)
  4. MIPI 摄像头支持(可选)
  5. 音频输出支持。
  6. UART (3个以上)、I2C、SPI 和 CAN-FD 等通信外设。
  7. DDR4/LPDDR4支持。
  8. eMMC、SD 卡和 OSPI 支持。

我们考虑 AM620-Q1 单/双核 SoC。 至于原型设计、我们正在考虑 SK-AM62-LP 入门套件。 但是、 Mouser 中的产品页面 提到该套件处于其生命周期的末尾。

因此、我们想到了 TI 团队对 SoC 和 EVK 的选择发表的见解。 我们愿意考虑任何其他可立即投入生产的替代 SoC。

如果您建议使用任何替代模块(更小的模块、最好不带散热器)、我们更喜欢低成本的模块。 此外、如果您能提供模块列表及其功能和大约单价(订购量为10000 - 25000件/年)、将会很有帮助。 此外、如果有任何交货周期、或者建议的模块未在生产中或正在开发中、我们希望提前了解这些限制。

希望得到更快的答复。 请随时通过以下方式与我联系、以便将来进行交流。