This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:SK-TDA4VM

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515250/sk-tda4vm-sk-tda4vm

器件型号:SK-TDA4VM

工具/软件:

是否提供了任何详细信息、用于设置 CLEC 事件控制器以触发 C71x 上的中断、从而响应之前由 A72内核中运行的 Linux 设置的 PCIe MSI 中断。

TRM 中提供的与 GIC-500中断控制器的 CLEC 接口相关的信息有限。 Linux SDK 或 FreeRTOS PDK 中没有可用作的示例

CLEC 接口的参考。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不知道有任何通过 CLEC 将 PCIe 事件直接链接到 C7x 内核的示例代码。   如今的 PCIe 软件参考采用 A72 HLOS 为中心(Linux、QNX)。  如果您需要在现有的大型栈中工作、最直接的方法可能是使用现有的 Linux 特性导入数据、然后向 C7发送信号以处理缓冲区。  直接连接 C7x 需要进行一些研究和每叠手术、如果存在一些资源冲突、可能不会最终解决问题。

    此致、
    理查德·W·