This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:自供电 USB 集线器设置中的 USB0_VBUS 和 USB0_DRVVBUS 使用

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523201/am6442-usb0_vbus-and-usb0_drvvbus-usage-in-self-powered-usb-hub-setup

器件型号:AM6442

工具/软件:

尊敬的团队:

我在设计中使用的是 AM6442BSFFHAALV 处理器。 对于 USB 功能、我将 USB0连接到自供电的 USB 集线器(器件型号: TUSB4041IPAPQ1 )。 系统配置如下:

  • USB0_ID 下拉(逻辑0)以配置中的处理器 主机模式

  • 连接 自供电 、其上行端口连接到处理器。

  • USB 下行端口(对于 USB 设备)通过集线器提供。

给定此设置后、我有以下问题:

  1. 是否需要连接 USB0_VBUS 意味着什么?

    • 由于我不使用直接 USB 连接器(Type-A/Type-B)、并且处理器仅连接到自供电集线器的上行端口、CAN USB0_VBUS 引脚保持未连接状态

  2. 是否需要 USB0_DRVVBUS?

    • USB 集线器已经处理下游 USB 负载开关使能。

    • 是否安全 将 USB0_DRVVBUS 保持未连接状态 该设置中?

  3. 确保 USB 主机正常运行所需的任何其他强制信号 注意什么?

  4. 对于在未连接未使用的 USB 信号(如 DRVVBUS 或 VBUS)时如何端接这些信号、是否有任何建议?

请告诉我、AM6442侧是否需要任何其他配置或硬件处理、以确保与自供电 USB 集线器配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva M:

    1.即使在主机模式下且可能与 USB VBUS 硬接线"始终开启"时、请仍 通过电阻分压器(5.5V 至3.3V)将 USB0_VBUS (VBUS 电压检测输入)连接到 VBUS

    a) 此外、务必照常向集线器提供5V VBUS。 VBUS 不仅为 USB 设备供电、还用作指示器来检测会话开始、会话有效等

    2. DRVVBUS 是可选的、如果您不打算在低功耗模式下切断 USB 设备/集线器的电源、则可以将其保持开路。

    3.实际上不是信号、但对于 USB0_RCALIB、连接用于内部电路校准的精密电阻器很重要。 数据表摘录:

    必须在该引脚和 VSS 之间连接一个外部499 Ω±1%电阻器。 电阻器的最大功耗为
    7.2mW。 不应向该引脚施加外部电压。

    归根结底、对于由集线器的自供电特性引起的 USB 连接、不应有任何差异。 额外的电源是为了满足由于连接到集线器的众多 USB 设备(而不仅仅是一个)而增加的功率需求。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva M:

    以下常见问题解答可能有所帮助。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1272574/faq-am6442-am6441-am6422-am6421-am6412-am6411-and-am2434-am2432-am2431-alv-alx-custom-board-hardware-design-usb2-0-interface

    此致、

    Sreenivasa.