This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:Linux Academy (SDK v 10.1)-有线网络(1)未提及 eth2 (2)使用 IP 而不是 DEPRCTED ifconfig? (3)未出现 eth1的原因

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524139/processor-sdk-am64x-linux-academy-sdk-v-10-1---wired-networking-1-no-mention-of-eth2-2-use-ip-instead-of-deprcated-ifconfig-3-reason-for-eth1-not-showing-up

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
Thread 中讨论的其他器件:SK-AM64BTMDS64EVM

工具/软件:

人员:

AM64x Academy 页面上有三个相关问题

1)根据之前的 e2e ((+) TMDS64EVM:根据请求将预构建的 Linux AM64x SDK 映像映射到 eth2 (eth0、eth1)-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛)、这里没有提及 eth2 (除了 eth0、eth1之外)。  

当我运行 ifconfig 时、我们清楚地看到了 Ubuntu 屏幕截图中所示的 eth2 (在屏幕会话中)

2)我们理解 ifconfig 已被弃用、应替换为 IP -请参阅随附的 pdf (自2001年起已弃用?!) 也许应该改变的例子在学院?

e2e.ti.com/.../ifconfigdeprecated_5F00_Google-Gemini.pdf

3)没有人看到 eth1的原因并不一定是为什么在最后一句话中陈述(参考我之前的 e2e Pekka VARiS 回答的原因)。 您可以更改句子以反映 eth2、并且您是正确的-但可能需要解释为什么真正看不到 eth1 (开箱即用的 EVM)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="576793" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524139/processor-sdk-am64x-linux-academy-sdk-v-10-1---wired-networking-1-no-mention-of-eth2-2-use-ip-instead-of-deprcated-ifconfig-3-reason-for-eth1-not-showing-up

    2)我们理解 ifconfig 已被弃用、应替换为 IP -请参阅随附的 pdf (自2001年起已弃用?!) 也许应该改变的例子在学院?

    [/报价]

    是的、我们知道并正在逐步使用指南中的 iproute2、ip 和命令。

    3)在最后一句话中不一定说明 eth1的原因(请参阅我之前的 e2e、Pekka VARiS 回答了原因)。 您可以更改句子以反映 eth2、并且正确无误-但随后可能需要解释为什么真正看不到 eth1 (EVM 开箱即用)
    [quote userid="576793" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524139/processor-sdk-am64x-linux-academy-sdk-v-10-1---wired-networking-1-no-mention-of-eth2-2-use-ip-instead-of-deprcated-ifconfig-3-reason-for-eth1-not-showing-up

    1)根据之前的 e2e ((+) TMDS64EVM:根据请求将预构建的 Linux AM64x SDK 映像映射到 eth2 (eth0、eth1)-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛)、这里没有提及 eth2 (除了 eth0、eth1之外)。  

    当我运行 ifconfig 时、我们清楚地看到了 Ubuntu 屏幕截图中所示的 eth2 (在屏幕会话中)

    [/报价]

    您能否在 AM64x Academy 上的这两条评论或改进建议中放置指向您所指页面的链接。

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    1)按照早期 e2e ((+) TMDS64EVM:请求将预构建的 Linux AM64x SDK 映像映射到 eth2 (eth0、eth1)-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛)中没有提及 eth2 (除了 eth0、eth1)。  [/报价]

    1)我有点困惑, 你链接的 e2e 线程似乎已经解释了 eth2? "不提及 eth2 "是什么意思? 您能指出指向您要参考的 AM64x Academy 页面的具体链接吗?

    Unknown 说:
    2)我们理解 ifconfig 已被弃用、应替换为 IP -请参阅随附的 pdf (自2001年起已弃用?!) 可能应该改变学院中的例子吗?

    2) Linux SDK 中默认已提供 IP。 您能指出指向您参考的学院页面示例的具体链接吗?

    3)在最后一句话中不一定说明 eth1的原因(请参阅我之前的 e2e、Pekka VARiS 回答了原因)。 您可以更改句子以反映 eth2、并且您是正确的-但随后可能需要解释为什么真正看不到 eth1 (EVM 开箱即用)

    3)我不理解无法看到 eth1;我不明白从前面的 e2e 你提到这些"最后一句"吗? 您可以在此处详细解释您所询问的内容?

    -道林

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daolin & Pekka:

    有线网络 是页面、固定链接:  有线网络—AM64x Academy

    最后一句说" eth1接口不出现、因为 eth1未连接到链路伙伴。";

    开箱即用示例中、eth1不会根据 Pekka 在其他 e2e  (+) TMDS64EVM 上的声明激活:请求将预构建的 Linux AM64x SDK 映像映射到 eth2 (eth0、eth1)-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛:"堆叠的连接器顶部默认为 CPSW eth1、通过更改.dtbo 文件..." 这表明在不进行修改的情况下、eth1被禁用-正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开箱即用示例中、eth1未根据 Pekka 在另一个 e2e  (+) TMDS64EVM 上的声明激活:预构建的 Linux AM64x SDK 映像到 eth2 (eth0、eth1)已请求-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛"通过更改 CPSW 连接器的顶部..." 这表明、如果不进行修改、eth1将被禁用- true?

    编号 默认情况下会出现 eth1、它仅来自 CPSW。  

    此外、"Academy"页面适用于仅包含2个以太网的 SK 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 现在我可以看到为 SK-AM64B 编写的混淆。  可能需要注意的是、在图片中、当此"Academy"页面更新时、TMDS64EVM 用户可以阅读。 我同意 Pekka 关于"iproute2、ip、commands in guides"的说法、因此我们可以看到 ifconfig。 谢谢!