This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:如何修改 VISS 的图像质量?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520435/sk-am62a-lp-how-do-i-modify-the-image-quality-of-viss

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

你好

我要修改和使用 tivxVpacVissApplyAEWBParams()函数。

这是 ISP 固件代码。

我想修改 VISS 的图像质量。


修改 tivxVpacVissApplyAEWBParams()函数需要执行哪些步骤?  

[常见问题解答] AM62A7:如何使用 AM62A 上的 ISP -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Petervera、

    Unknown 说:
    修改 tivxVpacVissApplyAEWBParams()函数需要执行哪些步骤?  [/报价]

    您是否询问了如何在常见问题解答链接中使用 firmware-builder?

    ISP 固件

    如有必要、可修改和重建 ISP/VPAC 固件。 此固件未公开提供、可通过 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62A#downloads 申请访问。 选择"firmware-Builder-AM62A"并点击"Request"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们已通过向其添加消息来重建 tivxVpacVissApplyAEWBParams()函数。

    我按照下面链接中的重建过程所示替换了 libtivision_apps.so 文件。

    执行董事会操作时不会显示该消息。

    我应该在重建中替换什么文件才能在 tivxVpacVissApplyAEWBParams()中看到修改后的消息?

    谢谢你。

    如何为 AM6xA Processor SDK Linux 修改和重新编译 TI 的2A 算法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行应用程序时、请尝试在单独的终端中运行/opt/vision_apps/vx_app_arm_remote_log.out。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    仅通过运行 vx_app_arm_remote_log.out、该消息不会显示。

    我使用 make Linux 进行构建并也替换了 uboot。

    之后、当我运行 vx_app_arm_remote_log.out 时、会显示该消息。

    是否每次都需要替换 libtivision_apps.so 文件以及 uboot 文件?

    这与 uboot 有什么关系?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您修改的函数是 在 DM R5内核上运行的 ISP 固件的一部分。 您需要重新构建 U-boot tispl.bin、以加载 DM R5固件。

    另一方面、2A 算法在 A53内核上运行、因此 您需要 libtivision_apps.so。

    此致、

    建中