This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:QNX、DRA829

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520750/tda4vm-qnx-dra829

器件型号:TDA4VM
Thread:DRA829中讨论的其他器件

工具/软件:

偏移0x0:  0x00000000 (写入)

偏移0x90:  0xa98559da (写入)

偏移0x94:  0x00000027 (写入)

偏移0x98:  0x00000000 (写入)

偏移0xa4:  0x0000000A (写入)

偏移0xa8:  0x00000050 (写入)

while (1)

写入 KEY1 偏移0x9C:  0x0000a35c (写入)

写入 KEY2偏移0x9C:  0x0000E51A (写入)

延迟(100);

读取 偏移0x98:大部分获取0但随机获取0x32;

}

在 QNX Momentics IDE 中添加输入和输出函数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不确定上面做了什么。 请详细说明在上述片段中正在执行的操作。 此外、请明确指出 TI 提出的问题。

    请说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行窗口式看门狗 RTI0 ,这些是 RTI0寄存器,当我读取状态寄存器时,我遇到这个问题, 主要是0但随机0x32;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为上述顺序指定所遵循的文档或代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRA829 TRM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您让我们知道您指的是 TRM。 但是、您能告诉我们编程序列的参考用途吗? 使用什么模式? 请共享代码片段、以便我们可以查看它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否指定您正在使用的 QNX J721E EVM BSP 版本? 根据 BSP 版本的不同、 QNX BSP 已经使用 RTI0和 RTI1实例。

    请告诉我们。

    谢谢。