This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AM62a7-OX03F10 Linux 驱动程序

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520595/am62a7-am62a7-ox03f10-linux-driver

器件型号:AM62A7

工具/软件:

我想集成  

OX03F10 摄像头与 am62a7我们有一个驱动器,我有解串器板 ub954-Q1和摄像头串行器是 TI933 可以提供驱动器 建中徐 安你帮助我们这个主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐建中 能否在这个话题上帮助我们获取摄像头驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    我们没有用于 OX03F10的 Linux 驱动程序。 有一个适用于 TDA4x 平台的 RTOS 版本、但需要 NDA。 如果您想获取 RTOS 驱动程序作为开发 Linux 驱动程序的参考、请联系您当地的 TI 团队。

    此致、

    建中