This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:AM335暗屏问题

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518522/am3354-am335-dark-screen-issue

器件型号:AM3354
《Thread 中讨论的其他器件:AM3352》

工具/软件:

你(们)好

客户遇到 MP 方案问题。

目前 AM3352+WinCE 的现场出现黑屏问题。 初步的内部调查结果是:WinCE 系统在启动时不启动应用程序。 由于器件没有串行端口条件、因此内部判断基于某些关键节点的硬件信号。

该现象:

启动后显示标识->大约10s ->不显示器件标识+背光 PWM 占空比为2%(不显示标识、因为内核下的 LCDC 已复位、并且 PWM 占空比变为2、因为内核下的 PWM 已初始化为2%)

我们使用另一个设备在办公室重现:当设备在获取 RTC 时间接口时强制返回错误时,也会在现场重现类似的现象。

请帮助分析 wince 系统中应用程序启动异常的可能点以及 wince 系统对 RTC 时间的依赖性。

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    抱歉、我们不再支持 AM3352+WinCE。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、建中

    感谢您的答复。 让我通过电子邮件对此进行解释

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    根据电子邮件中的讨论、我将关闭此 TT。

    谢谢、

    建中