This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:TMS320C5517的 ROM 可以存储超过10年的数据

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521053/tms320c5517-rom-at-tms320c5517-can-storage-data-more-than-10-years-or-not

部件号:TMS320C5517

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户想知道 TMS320C5517的 ROM 是否可以存储超过10年的数据。 您是否有保证的文档? 这是因为客户的 EE 需要在 FIPS 140-3上标配或不配。

或任何其他信息、例如作为硬件的使用寿命等、都是欢迎的。

好极了

Koki、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koki-san:

     TMS320C5517中的 ROM 为只读。 客户无法更改其内容。 ROM 中的数据肯定可以持续10年以上、因为芯片是在2012年制造的、并且仍会引导加载、因此 ROM 引导加载程序在13年后仍然存在。

    此致、

    Ming