This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:尝试从 MMC2 ti_sci 系统控制器@44043000引导:消息未确认身份验证失败!

Guru**** 2387860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518606/sk-am62a-lp-trying-to-boot-from-mmc2-ti_sci-system-controller-44043000-message-not-acknowledged-authentication-failed

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用版本中的 SD 卡映像来处理 AM62A-LP 处理器 10.01.00.05 (日期 2025年1月15日 )。 但是、器件无法引导并卡在 U-Boot 中。 日志如下所示:


U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (2024年11月29日- 11:41:54 +0000)
SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
SPL 初始栈使用量:13568字节
尝试从 MMC2引导
TI_sci system-controller@44043000:消息未确认
身份验证失败!
###错误###请重置主板###  

注意:-请说明 SDK 中需要更改的确切路径和特定位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否尝试不同的 SD 卡并查看问题是否仍然存在?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant  

    我尝试了多个 SD 卡(SanDisk Ultra)和不同的映像版本,但我仍然卡在引导阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant  

    请帮助我们尽快解决上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我试过多张 SD 卡(SanDisk Ultra)

    你可以尝试不同的品牌,可能 Samsumg?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、您是使用定制电路板还是 TI EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant  

    我目前正在使用 TI EVM 进行开发。我目前没有 Samsung SD 卡、但我将尝试获取一张 SD 卡并进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你可以分享我需要使用的三星 SD 卡模型.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何特定的三星 SD 卡模型有或任何事情是好的.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试了两张 SD 卡成功:1) SanDisk Ultra 32GB,和2)三星 EVO Plus 64GB。

    可能您看到的故障特定于您的 EVM。 如果您有另一个 EVM、您是否尝试使用同一 SD 卡引导它并发现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant  

    在下面提到了我遵循的步骤。我已经尝试了 SanDisk Ultra 32GB。仍然无法启动。我只有一个 TI EVM

    MD5SUM - dea8a075d8cabd0f207c23200672a9e5 (tisdk-edgeai-image-am62a-evm.wic.xz)
    -> unxz tisdk-edgeai-image-am62a-evm.wic.xz
    -> bmaptool create -o tisdk-edgeai-image.bmap tisdk-edgeai-image-am62a-evm.wic
    -> sudo bmaptool copy --bmap tisdk-edgeai-image.bmap tisdk-edgeai-image-am62a-evm.wic /dev/sda

    bmaptool:INFO:区块映射格式版本2.0
    地图工具:信息:2926855块大小4096 (11.2 GiB)、映射的1622701块(6.2 GiB 或55.4%)
    bmaptool:信息:使用 bmap 文件"tisdk-edgeai-image-am62a-evm.wic"复制映像"tisdk-edgeai-image-bmap"以阻止器件"/dev/sda "
    bmaptool:信息:100%已复制
    bmaptool:信息:同步'/dev/sda
    bmaptool:信息:复制时间:3M 53.7秒、复制速度为27.1 MiB/s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享映像文件的 MD5校验和以及用于刷写 SD 卡的命令。\n 请将其列出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您正在使用 bmaptool 刷写 SD 卡。 SDK v10.1中的 bmap 刷写存在已知问题。

    请尝试使用 BalenaEtcher 刷写 SD 卡。

    github.com/.../balena-etcher_1.18.11_amd64.deb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant  

    该软件包未安装在 Linux Ubuntu 24.10中,我也无法安装下面提到的软件包。 我从官方网站下载了 BalenaEtcher 并尝试了 Linux 和 Windows 版本、但我无法刷新映像。 请分享有关这方面的任何文档

    $sudo dpkg -i balena-etcher_1.18.11_amd64.deb
    选择以前未选择的包 Balena-etcher。
    (正在读取数据库...204765个文件和当前安装的目录。)
    正在准备解压缩 balena-etcher_1.18.11_amd64.deb ...
    拆开 Balena-etcher (1.18.11)...
    dpkg:相关性问题阻止 Balena-etcher 的配置:
    Balena-etcher 依赖于 gconf-service;但是:
    未安装软件包 gconf-service。
    Balena-etcher 依赖于 gconf2;但是:
    未安装软件包 gconf2。
    Balena-etcher 依赖于 libgconf-2-4;但是:
    未安装软件包 libgconf-2-4。
    Balena-etcher 依赖于 libgdk-pixbuf2.0-0;但是:
    未安装 libgdk-pixbuf2.0-0软件包。

    dpkg:错误处理包 Balena-etcher (--install):
    相关性问题-离开未配置
    处理 hicolor-icon-theme 的触发器(0.18-1)...
    处理 gnome-menu 的触发器(3.36.0-1.1ubuntu3)...
    正在处理 desktop-file-utils (0.27-2build1)的触发器...
    处理时遇到错误:
    Balena-etcher

    $sudo apt install ./balena-etcher_1.18.11_amd64.deb
    请注意、选择"Balena-etcher"而不是"./balena-etcher_1.18.11_amd64.deb'
    无法安装某些软件包。 这可能意味着您拥有
    如果您使用的是不稳定的情况、可能会出现这种情况
    尚未创建某些必需软件包的分发
    或已从传入中移出。
    以下信息可能有助于解决此问题:

    不满足的依赖性:
    Balena-etcher:视情况而定:GConf-service、但它不可安装
    视情况而定:gconf2、但它不可安装
    视情况而定:libgconf-2-4、但它不可安装
    错误:无法纠正问题、您已持有损坏的软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件包未安装在 Linux Ubuntu 24.10中、

    快速互联网搜索表明此版本已弃用这些软件包

    https://askubuntu.com/questions/1506762/error-while-installing-balena-etcher

    请通过其他方法(https://phoenixnap.com/kb/etcher-ubuntu)安装 BalenaEtcher。

    请勿安装 v1.19.x、因为此版本(https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1423359/faq-am62a7-q1-balena-etcher-flash-error-workaround)中存在已知的 issuses。

    另请注意、Processor SDK 是使用 Ubuntu 22.04 (https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/10_01_00/exports/docs/devices/AM62AX/linux/Overview/Download_and_Install_the_SDK.html?highlight=ubuntu)进行构建和测试的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant  

    感谢您的支持。 设备现已启动。