请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA829J 工具/软件:
您好、
我们在本机以太网配置和 SDK 11中运行 CPSW9G。
发送时、优先级为6的 VLAN 数据包不会在端口 tx_pri6队列上发送。 所有数据包均通过 TX_pri0发送。
接收时、优先级为6的 VLAN 数据包将通过"p0_TX_pri6"发送到 CPU。 这表明至少有一些设备工作正常。
使用 SDK 10时、它可以正常工作。
发送方:
交通控制
$ sudo tc qdisc ls dev xf2
qdisc mqprio 1: root tc 8 map 0 1 2 3 4 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
queues:(0:0) (1:1) (2:2) (3:3) (4:4) (5:5) (6:6) (7:7)
mode:dcb
shaper:dcb
qdisc pfifo 80: parent 1:8 limit 1000p
qdisc pfifo 30: parent 1:3 limit 1000p
qdisc pfifo 60: parent 1:6 limit 1000p
qdisc tbf 10: parent 1:1 rate 1Gbit burst 1048500b lat 100ms
qdisc pfifo 40: parent 1:4 limit 1000p
qdisc pfifo 70: parent 1:7 limit 1000p
qdisc pfifo 20: parent 1:2 limit 1000p
qdisc pfifo 50: parent 1:5 limit 1000p
qdisc clsact ffff: parent ffff:fff1
Tcpdump
05:48:27.106809 62:1e:cc:3a:c8:37 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 68: vlan 3, p 6, ethertype Unknown (0x8892)
等效工具
tx_pri6: 0
接收器:
等效工具
p0_tx_pri6: 614472
此致、
Matthias