This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:QSPI 引导器件配置

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U, TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510145/dra821u-qspi-boot-device-configuration

器件型号:DRA821U
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH-Q1DRA821

工具/软件:

那么、QSPI 模式端口(BOOTMODE 引脚6)的正确值是多少?  (仅 MCU = 0)
text 表示将其设置为0、根据表、该值为"保留"。
DRA821U 上只有 OSPI 端口0



TDA4VH-Q1中似乎也有一句话、请参阅 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1475918/tda4vh-q1-qspi-boot-capabilities

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为对于 QSPI、当 BOOTMODE 引脚6为0时、将使用 OSPI1、而当它为1时、将使用 OSPI0。

    我也会向 ROM 团队确认该信息、包括 DRA821。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRA821只有 OSPI0、因此我期望该位设置为1、而不是文本所示的0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此是否有任何确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。

    正确、对于 OSPI0、QSPI 的引导模式引脚6只能为1。

    此致、
    Tanmay