This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625-SIP 板启动故障

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520139/am625-am625-sip-board-boot-failure

器件型号:AM625

工具/软件:

您好!

当我尝试从 SD 卡引导时、定制板引导失败。 所有电压均正确。 每个电路板都是相同的。 以下是控制台输出:

U-Boot SPL 2023.04 (2025年3月10日- 15:51:09 +0800)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0009"9.1.8--v09.01.08 (Kool Koala)")

SPL 初始堆栈使用量:13384字节

DDR4是集成的、因此我在论坛上找不到任何答案。 您能帮助解决问题吗? 谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在将您的问题发送给我们的 DDR 专家以供评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现了问题、PCB 布线上的 VDD_DDR 电源损坏、因此该问题可以解决。