This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM6254C 与 AM6254A 的差异

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517463/am625-difference-in-am6254c-to-am6254a

器件型号:AM625

工具/软件:

您好团队:

客户有关于器件 AM6254A 和 AM6254C 的疑问。  

这些设备可能有什么不同?  

MCAL 软件包、设备板有什么不同吗?  

如果您需要任何信息、请告诉我。  

此致、

Vishwanatha N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Vishwanatha

    感谢您的查询。

    请向我提供您参考的配套资料以获取  AM6254C 器件编号。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Srinivasa,

    感谢您的留言。  

    很抱歉、由于 E2E 是开放论坛、因此我们无法直接在此处写下客户名称、但如果您需要处理这些详细信息、请告知我您的邮件 ID、我将为您提供详细信息。

    在这种情况下、我们是否有任何具体理由询问客户?  

    谢谢您、

    此致、

    Vishwanatha N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Vishwanatha

    谢谢你。  

    请通过私人聊天发送信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我们可以关闭此票证。 非常感谢您的支持。  

    此致、

    Vishwanatha N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Vishwanatha

    谢谢你。  

    我不能肯定这项决议。

    如有疑问、请跟进。

    此致、

    Sreenivasa.