请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4AL-Q1 主题中讨论的其他器件:TDA4VL
工具/软件:
你好。
我使用了 SDK 版本10.01。
电路板没有看到 HDMI 输出。
没有异常的错误消息。
我已经检查了 DP 输出。
我更改了下面的代码以检查 HDMI。
#ifdef BUILD_MCU_BOARD_DEPENDENCIES
#define ENABLE_CSI2RX
#define ENABLE_CSI2TX
#undef ENABLE_DSS_HDMI
/* IMPORANT NOTE:
* - Only one of ENABLE_DSS_SINGLE or ENABLE_DSS_DUAL should be defined
* - When ENABLE_DSS_SINGLE is defined, only one of ENABLE_DSS_DSI or ENABLE_DSS_EDP should be defined
* - When ENABLE_DSS_DUAL is defined, ENABLE_DSS_DSI and ENABLE_DSS_EDP are not used, both EDP and DSI are enabled unconditionally
*/
#undef ENABLE_DSS_DUAL
#define ENABLE_DSS_SINGLE
#if defined(ENABLE_DSS_DUAL)
#undef ENABLE_DSS_SINGLE
#define ENABLE_DSS_EDP
#define ENABLE_DSS_DSI
#elif defined(ENABLE_DSS_SINGLE)
#undef ENABLE_DSS_DUAL
#define ENABLE_DSS_EDP
#undef ENABLE_DSS_DSI
#endif
#if defined(ENABLE_DSS_DSI)
#undef ENABLE_CSI2TX
#endif
#define ENABLE_I2C
#define ENABLE_BOARD
#if 1
/* define below to enable eDP display, make sure to undef ENABLE_DSS_HDMI & ENABLE_DSS_DSI as well */
#ifndef DISPLAY_DEVICE_HDMI
#define ENABLE_DSS_EDP
#undef ENABLE_ETHFW
#endif
/* define below to enable HDMI display, make sure to undef ENABLE_DSS_EDP & ENABLE_DSS_DSI as well */
#ifdef DISPLAY_DEVICE_HDMI
#define ENABLE_DSS_HDMI
#undef ENABLE_DSS_EDP
#undef ENABLE_DSS_DSI
#undef ENABLE_ETHFW
#else
#undef ENABLE_DSS_HDMI
#endif
#endif
#else //::-#ifdef BUILD_MCU_BOARD_DEPENDENCIES
#undef ENABLE_CSI2RX
#undef ENABLE_CSI2TX
#undef ENABLE_DSS_SINGLE
#undef ENABLE_DSS_DUAL
#undef ENABLE_DSS_EDP
#undef ENABLE_DSS_HDMI
#undef ENABLE_DSS_DSI
#undef ENABLE_I2C
#undef ENABLE_BOARD
#endif
请检查 HDMI 输出。 谢谢你。