This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:VPAC 和 DMPAC 最大频率

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520712/tda4al-q1-vpac-and-dmpac-max-frequencies

器件型号:TDA4AL-Q1

工具/软件:

您好、  

在 TDA4AL 的数据表中、该文件指出如果同时运行、则不支持 VPAC 和 DMPAC 最大频率。  

给出的示例中、VPAC/DMPAC 的最大组合分别为720/480和650/520、适用于 T 型号。  H 型号支持哪些组合(300 MHz  VPAC/DMPAC 的最大频率分别为600/DMPAC)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daviel、

    问题是 DMPAC 和 VPAC 均由同一 PLL 驱动、并依靠 HSDIV 分频器将有效 PLL 频率分频为有效的 DMPAC 和 VPAC 频率、而 DMPAC 和 VPAC 根据每个速度等级限制为最大速度。

    对于 T 超集速度、VPAC 和 DMPAC 可独立以720和520运行。

    DMPAC == 720可通过1440 MHz 的 PLL 速率实现、其中 DMPAC = PLL/2 = 720 MHz 且 VPAC = PLL/3 = 480 MHz。  

    类似地...

    VPAC = 520可通过2600的 PLL 速率实现、VPAC = PLL/4且 DMPAC = PLL/5 = 520MHz。

    由于 VPAC <= 600 MHz 和 DMPAC <= 300MHz 都可被均匀整除、因此对于 H 速度等级、所有这些操作都变得更简单。

    因此、您可以将 PLL 设置为2400 MHz、VPAC = PLL/4和 DMPAC = PLL/8。

    此致、

    Kyle