This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:SDK 9.03:默认映像 dmesg 输出错误

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520767/processor-sdk-am57x-sdk-9-03-default-image-dmesg-output-errors

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X
主题中讨论的其他器件:BeagleBoard-X15

工具/软件:

大家好:

我刚刚为 AM57xx EVM 启动了最新的 SDK 版本(SDK 9.03)。 在下面所附的日志中、我注意到一些与dmesg输出中的错误消息相关的信息。 为了使它们更容易找到、我dmesg -l 3在日志末尾运行。 我假设您的团队已经知道这些消息、他们可能不是问题、但我想检查一下、我是否应该担心这些消息?

e2e.ti.com/.../am57xx_5F00_evm_5F00_default.log

此致

-工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Job:

    是的、我们知道其中的一些、我会让我们的开发团队知道。 简易问题、您使用的是哪种 EVM?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue、

    感谢您的答复。 我实际上使用的是 AM57x BeagleBoard-X15、不是 EVM、抱歉有任何混淆。 您是否知道 dmesg 输出中的错误是否会影响电路板的一般开发或功能?

    此致、
    作业

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作业、

    到目前为止、影响很小、没有多少客户报告过基于这些错误的任何重大问题。 我会做一个记录,为那些没有一个 JIRA 未来发布.

    感谢您提出此问题!

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josue,

    没问题、感谢您的回答!

    好极了

    -工作